Como a automação, o aprendizado de máquina e o blockchain estão impulsionando o futuro da fabricação de produtos eletrônicos

By Jeff Shepard

Contributed By DigiKey's North American Editors

A Indústria 4.0 depende da automação inteligente para a fabricação de produtos eletrônicos. A automação cada vez mais capaz está em toda parte, desde a borda até a nuvem, em sensores, robôs e cobots, controladores lógicos programáveis (CLPs) e outros equipamentos. Lâminas de semicondutores, circuitos integrados, componentes passivos, empacotamento e sistemas eletrônicos para aplicações de consumo, energia verde, automotivas, médicas, industriais, militares/aeroespaciais e outras dependem da automação inteligente para sua produção. Os sistemas unificados de execução da manufatura (MES) oferecem monitoramento, controle, rastreamento e documentação em tempo real de toda a cadeia de manufatura, desde as matérias-primas até os produtos acabados.

Os sistemas ciberfísicos automatizados da Indústria 4.0 vão além das atividades tradicionais de fabricação e dependem de várias formas de aprendizado de máquina (ML), desde o aprendizado por reforço profundo na nuvem até o tinyML na borda para produção flexível, melhoria contínua e alta qualidade consistente. O número de camadas de conectividade está crescendo, e a combinação de computação de borda, Internet Industrial das Coisas (IIoT) e computação em nuvem está aumentando os desafios relacionados à segurança cibernética. O Blockchain entrou recentemente em cena para o gerenciamento abrangente e seguro da cadeia de suprimentos.

Este artigo analisa as principais tendências de automação na fabricação de produtos eletrônicos, incluindo as camadas crescentes de conectividade, a necessidade cada vez maior de segurança cibernética, as implementações especializadas de ML que estão sendo implantadas e como a rastreabilidade e o MES suportam métricas e análises de produção em tempo real. Ao longo do caminho, são analisadas algumas das tecnologias necessárias para concretizar plenamente a promessa da Indústria 4.0 de personalização em massa com alta qualidade e baixos custos, incluindo como a DigiKey atende às necessidades dos projetistas de sistemas de automação com uma ampla gama de soluções. Ele termina com uma análise de como o blockchain é usado para implantar sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos altamente seguros em toda a empresa.

Camadas crescentes de conectividade

A IIoT na Indústria 4.0 inclui mais camadas de rede cabeada e sem fio para redes de sensores, robôs móveis autônomos (AMRs) e outros sistemas. Por exemplo, o IO-Link foi desenvolvido para fornecer uma conexão simplificada de rede cabeada para o grande número de sensores, atuadores, indicadores e outros dispositivos de borda antigos não conectados anteriormente a redes de nível mais alto, como Ethernet IP, Modbus TCP/IP e PROFINET. Com o IO-Link, as entradas e saídas (E/S) desses dispositivos são capturadas e convertidas no protocolo IO-Link para conectividade serial definida na norma IEC 61131-9 com um único cabo não blindado de 4 ou 5 fios definido na norma IEC 60974-5-2 (Figura 1). Além de fornecer uma nova camada de rede para capturar informações mais granulares sobre os processos da fábrica, o IO-Link oferece suporte à implementação rápida e à configuração remota, ao monitoramento e ao diagnóstico de dispositivos conectados para dar suporte às mudanças de linha e de processo necessárias para a personalização em massa nas fábricas da Indústria 4.0.

Figura 1: O IO-Link pode ser usado para conectar sensores e outros dispositivos usando diversas interfaces para redes Ethernet, PROFINET ou Modbus. (Fonte da imagem: Banner Engineering)

Os dispositivos de IIoT sem fio, de sensores a robôs, também contribuem para as crescentes camadas de rede. Vários protocolos sem fio, incluindo Wi-Fi, 5G, LTE e outros, são usados em fábricas modernas. Por exemplo, os AMRs usam uma combinação de sensores na placa e conectividade Wi-Fi para entender seu ambiente, identificar possíveis obstáculos e se deslocar com segurança e eficiência de um lugar para outro. Os robôs colaborativos (cobots) são projetados para trabalhar com pessoas a fim de melhorar a eficiência operacional e, muitas vezes, exigem conectividade sem fio. Em alguns casos, os AMRs movem os cobots de uma tarefa para outra, conforme necessário (Figura 2).

Imagem do AMR (parte inferior) que pode navegar de um lugar para outroFigura 2: Um AMR (parte inferior) pode navegar de um lugar para outro usando uma combinação de sensores na placa e conectividade sem fio e pegar e mover um cubit (parte superior) para uma nova estação de trabalho. (Fonte da imagem: Omron)

Aumento dos perigos cibernéticos

As camadas crescentes nas redes industriais, combinadas com a explosão do número de dispositivos conectados, estão resultando em um número cada vez maior de vetores de ameaças à segurança e no aumento dos perigos cibernéticos. Foram desenvolvidos vários padrões e metodologias de segurança industriais e específicos da IoT, incluindo o International Electrotechnical Commission (IEC) 62443 e o Security Evaluation Standard for IoT Platform (SESIP).

A IEC 62443 é uma série de padrões desenvolvidos pelo comitê 99 da International Society of Automation (ISA) e aprovados pela IEC. A IEC 62443 é uma série de mais de 800 páginas de padrões para sistemas de controle e automação industrial (IACS) em 14 subseções e quatro níveis (Figura 3). As principais seções que definem o desenvolvimento do produto e os requisitos de segurança dos componentes são:

  • IEC 62443-4-1: Requisitos do ciclo de vida do desenvolvimento da segurança do produto – define um ciclo de vida de desenvolvimento seguro do produto, incluindo a definição dos requisitos iniciais, o projeto e a implementação seguros, a verificação e a validação, o gerenciamento de defeitos e correções e o fim da vida útil.
  • IEC 62443-4-2: Segurança para sistemas de controle e automação industrial: Requisitos técnicos de segurança para componentes IACS – especifica os recursos de segurança que permitem que um componente reduza as ameaças em um determinado nível de segurança.

Imagem da IEC 62443 que é um conjunto abrangente de padrões de segurança IACS (clique para ampliar)Figura 3: A IEC 62443 é um conjunto abrangente de padrões de segurança IACS. (Fonte da imagem: IEC)

O SESIP é publicado pela GlobalPlatform e define uma estrutura comum para avaliar a segurança de produtos conectados e aborda desafios de conformidade, segurança, privacidade e escalabilidade específicos da IoT. O SESIP fornece definições claras da funcionalidade de segurança em componentes e plataformas na forma de Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs). Ele também fornece métricas de força que medem a robustez contra os ataques na forma de "níveis" SESIP de 1 a 5, sendo 1 a autocertificação e 5 correspondente a testes extensivos e certificação de terceiros.

ML da nuvem para a borda

O ML é um facilitador essencial da automação inteligente, apoiando melhorias contínuas nos processos e produtos de alta qualidade. O uso de redes neurais é uma técnica de ML bem estabelecida na Indústria 4.0. Ele está começando a ser complementado com o aprendizado por reforço profundo na nuvem. O aprendizado por reforço profundo acrescenta uma estrutura de algoritmos orientados por metas a um núcleo de rede neural. Inicialmente, o aprendizado por reforço era limitado a ambientes repetíveis, como jogos; hoje, os algoritmos podem operar em ambientes mais ambíguos na vida prática. No futuro, as implementações avançadas de aprendizado por reforço poderão alcançar a inteligência artificial em geral.

O ML não está apenas na nuvem; ele está alcançando o chão de fábrica até a borda. Os slots de expansão em PCs industriais e controladores programáveis no chão de fábrica hospedam cada vez mais placas aceleradoras de ML e AI para controle inteligente de processos.

O aprendizado de máquina em escala reduzida (tinyML) é otimizado para ser implantado em aplicações de baixo consumo de energia. O uso de tinyML em aplicações de sensores está crescendo rapidamente. Um exemplo de aplicação tinyML é a análise de sensores IIoT em dispositivos de borda alimentados por baterias ou coleta de energia. A Arduino oferece um kit de aprendizado de máquina em escala reduzida que inclui uma placa Arduino Nano 33 BLE Sense contendo uma MCU e uma variedade de sensores que podem monitorar movimento, aceleração, rotação, sons, gestos, proximidade, cor, intensidade da luz e movimento (Figura 4). Um módulo de câmera OV7675 e uma extensão Arduino também estão incluídos. A MCU na placa pode implementar redes neurais profundas com base na estrutura de aprendizagem profunda de código aberto TensorFlow Lite para inferência no dispositivo.

Imagem do kit de aprendizado de máquina em escala reduzida da ArduinoFigura 4: O kit de aprendizado de máquina em escala reduzida da Arduino foi projetado para desenvolver aplicações de sensores de IIoT. (Fonte da imagem: DigiKey)

Métricas e análises em tempo real

As métricas e análises em tempo real são aspectos essenciais da automação inteligente. A rastreabilidade 4.0 combina a visibilidade do produto, a visibilidade da cadeia de suprimentos e a visibilidade do item de linha das gerações anteriores de rastreabilidade e fornece um histórico completo de todos os aspectos de um produto. Além disso, inclui todos os parâmetros da máquina e do processo e suporta métricas de eficácia geral do equipamento (OEE) que otimizam os processos de fabricação (Figura 5).

Imagem da Rastreabilidade 4.0 é uma implementação abrangenteFigura 5: A rastreabilidade 4.0 é uma implementação abrangente que suporta os diversos requisitos das operações da Indústria 4.0. (Fonte da imagem: Omron)

A rastreabilidade é vital em muitos setores, desde a fabricação de dispositivos médicos até os setores automotivo e aeroespacial. No caso de dispositivos médicos, os requisitos regulatórios exigem acompanhamento e rastreabilidade abrangentes. Os sistemas automotivos e aeroespaciais podem ter dezenas de milhares de peças a serem rastreadas. Não se trata apenas do histórico da peça; a rastreabilidade inclui o acompanhamento do dimensionamento geométrico e da tolerância (GD&T) de cada peça. O GD&T permite a fabricação de precisão e a instalação de peças com base em seus valores exatos de GD&T, dando suporte a montagens de alta precisão para setores como o aeroespacial e o automotivo.

A rastreabilidade pode melhorar a precisão e a eficiência da implementação de recalls de produtos. Ele permite que o fabricante identifique todos os produtos afetados e o fornecedor ou fornecedores de quaisquer componentes defeituosos.

As ações corretivas e preventivas podem ser aceleradas com o uso da rastreabilidade. Assim como os recalls de produtos, conhecer a procedência completa dos produtos permite que os fabricantes direcionem e programem com eficiência as atividades de serviço e manutenção dos produtos em campo.

Rastreabilidade e MES

As implementações unificadas de MES que incorporam a rastreabilidade podem produzir um banco de dados pesquisável de todas as informações relacionadas a produtos individuais, incluindo projetos conforme planejados e resultados conforme construídos. Por exemplo, a rastreabilidade é usada para acompanhar componentes e materiais individuais à medida que eles chegam, incluindo dados de testes de qualidade de entrada, localização da fábrica fornecedora e assim por diante, antes do início da produção. O MES verifica essas informações com base no projeto planejado e alimenta as operações de montagem de kits e os bancos de dados do trabalho em processo.

Os dados de rastreabilidade fornecidos pela IIoT combinados com o MES dão suporte à personalização em massa de produtos na Indústria 4.0. O MES permite que os materiais, processos e outros recursos corretos estejam no lugar certo para garantir o menor custo de produção e o resultado da mais alta qualidade. Além disso, o MES e a rastreabilidade podem combinar e demonstrar a conformidade com as regulamentações governamentais e tornar os dados prontamente acessíveis a auditores ou outros, conforme necessário.

Blockchain

Um blockchain é um sistema de livro contábil digital descentralizado ou distribuído para registrar transações entre várias partes de forma inviolável e verificável. Todas as transações em que a confiança é importante, como o gerenciamento da cadeia de suprimentos, são usos potenciais do blockchain. Em uma cadeia de suprimentos com muitos participantes, o blockchain pode melhorar a eficiência das transações e torná-las verificáveis e invioláveis. Dois exemplos dos benefícios do uso do blockchain nas atividades da cadeia de suprimentos incluem:

Substituição de processos manuais. Os processos manuais baseados em papel que dependem de assinaturas ou outras formas de verificação física podem ser potencialmente aprimorados com o uso do blockchain. A limitação é que o universo de participantes no livro contábil deve ser finito e facilmente identificável. Uma empresa de entregas com um banco de dados de clientes desconhecidos que muda constantemente pode não ser uma boa candidata para o blockchain. Uma operação de fabricação com um grupo de fornecedores confiáveis finito e que muda lentamente é um bom candidato.

Fortalecimento da rastreabilidade. O Blockchain pode ser uma boa ferramenta para melhorar a transparência da cadeia de suprimentos e atender às crescentes exigências regulatórias e de informações ao consumidor. Por exemplo, o blockchain pode apoiar a Lei de Segurança e Cadeia de Suprimentos de Medicamentos e o mandato de identificador exclusivo de dispositivo da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA. No setor automotivo e em outros setores, os fornecedores de toda a cadeia de suprimentos podem estar envolvidos na implementação de recalls, e o blockchain pode ser uma boa ferramenta para implementar a Diretriz de Rastreabilidade publicada pelo Automotive Industry Action Group.

Resumo

A automação inteligente que é a base da Indústria 4.0 depende de várias tecnologias para sua implementação, incluindo um número crescente de camadas de rede com conectividade cabeada e sem fio que resultam em ameaças de segurança cibernética cada vez mais complexas. Além disso, o aprendizado de máquina está sendo implementado desde a borda até a nuvem para dar suporte a métricas e análises em tempo real, incluindo rastreabilidade e MES unificado. Por fim, a tecnologia blockchain está sendo introduzida para dar suporte a bancos de dados invioláveis e verificáveis.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff has been writing about power electronics, electronic components, and other technology topics for over 30 years. He started writing about power electronics as a Senior Editor at EETimes. He subsequently founded Powertechniques, a power electronics design magazine, and later founded Darnell Group, a global power electronics research and publishing firm. Among its activities, Darnell Group published PowerPulse.net, which provided daily news for the global power electronics engineering community. He is the author of a switch-mode power supply text book, titled “Power Supplies,” published by the Reston division of Prentice Hall.

Jeff also co-founded Jeta Power Systems, a maker of high-wattage switching power supplies, which was acquired by Computer Products. Jeff is also an inventor, having his name is on 17 U.S. patents in the fields of thermal energy harvesting and optical metamaterials and is an industry source and frequent speaker on global trends in power electronics. He has a Masters Degree in Quantitative Methods and Mathematics from the University of California.

About this publisher

DigiKey's North American Editors