Como tornar os atuadores inteligentes de fábrica mais produtivos usando IO-Link

By Jeff Shepard

Contributed By DigiKey's North American Editors

A mudança para a Indústria 4.0, ou a Internet Industrial das Coisas (IIoT), continua a fim de alcançar maior eficiência, segurança, produtividade e menor custo geral. Um elemento crítico deste esforço é a conectividade do dispositivo. Isto pode ser um desafio, pois requer a seleção de um padrão de comunicação adequado e o projeto de interfaces relacionadas e software associado, tudo isso pode retardar a implementação de instalações de fábrica inteligentes.

Os projetistas de sistemas para automação industrial precisam de uma abordagem padrão, confiável, eficiente e mais modular para facilitar implantações rápidas e econômicas.

Para resolver este problema, eles podem recorrer ao IO-Link, uma interface comprovada para uso em fábricas inteligentes. IO-Link é uma interface de comunicação digital bidirecional, ponto a ponto, single-drop (SDCI) que é regida por várias normas, incluindo IEC 61131-2, IEC 61131-9 (SDCI) e IO-Link 1.1.3.

Este artigo discute brevemente a mudança para fábricas inteligentes e os desafios que ela apresenta para os projetistas. Em seguida, ele fornece uma visão geral da operação IO-Link e como ele simplifica as implantações de fábrica inteligente. Apresenta exemplos de dispositivos IO-Link da Analog Devices, incluindo um dispositivo escravo que pode ser usado para substituir atuadores pneumáticos e proporcionar melhor desempenho, um dispositivo escravo com um conversor CC/CC integrado e um dispositivo mestre. Estão incluídos projetos de referência para compreender rapidamente os atuadores industriais com IO-Link.

Simplificando a mudança para fábricas inteligentes

A mudança para fábricas inteligentes aumenta a necessidade de uma maneira simples de acrescentar inteligência na borda para o comissionamento, monitoramento e reconfiguração de sensores e atuadores. A simples instalação e a capacidade de comunicação bidirecional do IO-Link suportam a implantação da inteligência de borda. Como um exemplo, o IO-Link foi creditado por uma redução de 90% no tempo de instalação e comissionamento.

Na prática, as configurações de parâmetros podem ser baixadas através do IO-Link para configurar ou reconfigurar os dispositivos. Isto elimina a necessidade de intervenção de um técnico e reduz as paralisações. O diagnóstico inteligente, a detecção de erros e a capacidade de registro de dados do IO-Link podem ser usados para reunir informações operacionais em tempo real em todo o chão de fábrica, reduzindo ainda mais a paralisação.

A arquitetura de um sistema IO-Link consiste em conexões ponto a ponto entre o IO-Link mestre e os vários dispositivos IO-Link. O uso de conectores padrões M8 ou M12 e um cabo de 3 ou 4 fios de 20 metros (m) de comprimento simplifica a instalação do sistema. Os dispositivos mestre IO-Link geralmente têm 4 ou 8 portas, cada uma conectada a um dispositivo IO-Link. Cada porta pode operar em modo de entrada/saída padrão (SIO) ou em modo de comunicação bidirecional. Por ser uma arquitetura ponto a ponto, o IO-Link não é um barramento de campo, mas é compatível para uso com barramentos de campo e Ethernet industrial e pode ser conectado a controladores lógicos programáveis (CLPs) e interfaces homem-máquina (IHM) (Figura 1).

Diagrama do IO-Link que é compatível com barramentos de campo e redes Ethernet industriais IEEEFigura 1: IO-Link é compatível com barramentos de campo e redes Ethernet industriais IEEE. (Fonte da imagem: IO-Link Community)

Além de operar no modo SDCI, o IO-Link oferece retrocompatibilidade com a norma IEC 60974-5-2 para sensores binários. A comunicação básica ponto a ponto utiliza uma interface de 3 fios (L+, C/Q e L-). No modo IO-Link, a comunicação entre dispositivos mestre e escravo é bidirecional com três taxas de transmissão possíveis; COM1 é 4,8 quilobits por segundo (kbps), COM2 é 38,4 kbps e COM3 é 230,4 kbps (Figura 2). Um IO-Link mestre deve suportar todas as três taxas de dados para que possa se comunicar com qualquer dispositivo escravo conectado. Os dispositivos escravos suportam apenas uma taxa de dados. A comunicação é com pulsos de 24 volts usando codificação sem retorno a zero (NRZ) na linha C/Q. No modo IO-Link, o pino 2 pode estar no modo de entrada digital (DI), modo de saída digital (DO) ou não conectado. O dispositivo IO-Link (sensor ou atuador) deve funcionar dentro de 300 milissegundos (ms) após L+ exceder um limite de 18 volts.

Diagrama de comunicação IO-Link que é bidirecionalFigura 2: A comunicação IO-Link é bidirecional e pode suportar 4,8, 38,4 e 230,4 kbps. (Fonte da imagem: )

Descrição do dispositivo IO-Link

Todos os sensores e atuadores IO-Link têm um arquivo de descrição do dispositivo IO-Link (IODD) (Figura 3). O IODD é um arquivo xml que fornece ao mestre IO-Link os dados necessários para identificar e configurar o dispositivo e interpretar seus dados.

  • O conteúdo do IODD inclui
    • Propriedades necessárias para dar suporte a comunicação
    • Parâmetros do dispositivo
    • Informações de identificação
    • Informações sobre o processo e diagnóstico
    • Uma imagem do dispositivo e do logotipo do fabricante
  • A estrutura do IODD é delineada separadamente da IEC 61131-9
  • Um banco de dados centralizado para os arquivos IODD é mantido pelo IO-Link Consortium

Diagrama do IODD que é um arquivo xml que inclui as informações necessárias para o mestre IO-LinkFigura 3: O IODD é um arquivo xml que inclui as informações necessárias ao mestre IO-Link para identificar, configurar e se comunicar com cada dispositivo escravo. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Link de dados e tipos de dados

As trocas de mensagens entre o mestre e os dispositivos IO-Link são gerenciadas pela camada de link de dados (DL). As mensagens são quadros que têm entre 1 e 66 palavras do receptor/transmissor universal assíncrono (UART) e são chamadas de 'sequências M'. As mensagens podem se relacionar a dados sob solicitação, solicitações e comandos de gerenciamento do sistema e dados de processo regulares. O mestre inclui um manipulador DL que cuida de erros e mensagens de erro e gerencia modos de operação como despertar, SIO e taxas COM, entre outros. Quando o mestre envia uma solicitação, os dispositivos são obrigados a responder.

A comunicação IO-Link pode ser síncrona ou assíncrona. Os mestres e dispositivos IO-Link incluem manipuladores de dados de processo para comunicação síncrona, e um manipulador sob solicitação para comunicação assíncrona de dados de eventos, controle, parâmetro e dados da unidade de dados de serviço de índice (ISDU). Os dados assíncronos estão sob solicitação e podem conter o seguinte:

  • Informações e controle de configuração ou manutenção.
  • Acionados por eventos, com três níveis de urgência:
    • Erros
    • Avisos
    • Notificações
  • Dados da página para ler diretamente os parâmetros do dispositivo
  • Dados de serviço para grandes estruturas de dados

A integração do IO-Link em mestres e dispositivos pode ser complexa. É necessário implementar totalmente as normas para garantir a interoperabilidade dos dispositivos e a operação confiável do sistema. Para integrar rapidamente as comunicações IO-Link eficientes e confiáveis em atuadores de fábrica inteligente, os projetistas podem usar soluções pré-elaboradas para mestres e dispositivos. Os CIs controladores de dispositivos IO-Link possuem acionadores de baixíssima potência com proteção ativa de polaridade reversa e estão disponíveis com e sem um conversor CC/CC integrado. Eles também têm uma interface periférica serial (SPI) que suporta diagnósticos extensivos. Os CIs transceptores de mestre IO-Link de canal duplo suportam operação de baixa potência e simplificam a seleção de microcontroladores (MCU), incluindo manipuladores de quadros com capacidades UART e FIFO ("primeiro a entrar, primeiro a sair").

Substituição de atuadores pneumáticos por IO-Link

O IO-Link oferece uma maneira simples de interromper as abordagens tradicionais de controle de processos e melhorar as operações de fábrica através da substituição de atuadores pneumáticos por acionamentos servo e controles digitais sofisticados. Por exemplo, os projetistas podem usar o projeto de referência do acionamento servo IO-Link MAXREFDES37# para agilizar o tempo de colocação no mercado (Figura 4). Este projeto de referência fornece alimentação de 5 volts e inclui quatro saídas de modulação por largura de pulso (PWM), mais quatro entradas digitais para controlar até quatro servomotores.

A placa inclui um conector M12-4 para conexão com um mestre IO-Link. As barras de 3 pinos suportam conexão rápida a servomotores com padrão de 5 volts, um dos quais está incluído com o projeto básico de referência. A conexão a entradas digitais de 5 volts, terra de alimentação e todos os quatro canais PWM é feita usando bornes de espetar fios. Está incluída a pilha de dispositivos IO-Link da Technologie Management Gruppe Technologie und Engineering (TMG TE). O MAXREFDES37# pode ser usado em combinação com o mestre IO-Link de dois canais MAXREFDES277 em um fator de forma Pmod que inclui um programa de interface gráfica do usuário (GUI) para fácil verificação usando um computador Windows.

Imagem do projeto de referência do acionamento servo IO-Link MAXREFDES37# da Analog DevicesFigura 4: O MAXREFDES37# tem um conector M12 (esquerda) para conexão a um mestre IO-Link, e vem com um servomotor (direita). (Fonte da imagem: Analog Devices)

O MAXREFDES37# incorpora o CI transceptor de IO-Link MAX14821ETG+T e o CI regulador CC/CC buck MAX17504ATP+T. O transceptor MAX14821ETG+T pode ser usado com dispositivos IO-Link e sensores ou atuadores binários de 24 volts. Todas as taxas de dados IO-Link especificadas são suportadas, e os acionadores C/Q e DO podem suprir ou drenar até 100 miliamperes (mA). O transceptor executa o protocolo da camada DL para interface com uma unidade microcontroladora (MCU). Dois reguladores lineares internos fornecem 5 e 3,3 volts de corrente contínua (VCC) para alimentar os sensores e atuadores, e entradas e saídas digitais de 24 volts também estão incluídas. Os acionadores integrados DO e C/Q podem ser configurados independentemente para operação push-pull, lado de baixa (NPN) ou lado de alta (PNP). O transceptor pode ser configurado e monitorado através de um SPI.

O conversor CC/CC abaixador, retificado de forma síncrona, MAX17504 na placa opera em uma faixa de entrada de 4,5 a 60 VCC. Tem uma faixa de tensão de saída de 0,9 volt a 90% da tensão de entrada e fornece até 3,5 amperes (A). A precisão da regulagem é de ±1,1% desde -40 a +125 graus Celsius (°C). Tem um pico de eficiência >90% e uma corrente de desligamento de 2,8 microamperes (μA).

Transceptor para mestres ou dispositivos com regulador CC/CC integrado

Para os projetistas de mestres e dispositivos IO-Link, existe o MAX22514. Um alto nível de integração — incluindo um regulador CC/CC buck, dois reguladores lineares e proteção integrada contra surtos — bem como baixa dissipação de potência e a escolha de um invólucro ao nível da lâmina (WLP) (2,5 milímetros (mm) x 2,6 mm) ou um invólucro de encapsulamento plano-quadrado-fino (TQFN) (4 mm x 5 mm), torna este transceptor bem adequado para aplicações industriais de IO-Link com limitações de espaço (Figura 5).

Por exemplo, o número de peça MAX22514AWA+ está em um WLP. Seu SPI suporta configurabilidade e diagnóstico, e também suporta taxas de dados COM1, COM2 e COM3.

Diagrama do transceptor MAX22514 da Analog Devices que é altamente integradoFigura 5: O transreceptor MAX22514 é altamente integrado e adequado para uso em mestres e dispositivos IO-Link. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Para reduzir o tempo de desenvolvimento, os projetistas podem usar projetos de referência como o MAXREFDES278#. Este é um projeto de referência de atuador solenóide de 8 canais, baseado no transceptor de IO-Link MAX22514 que demonstra o MAX22200, um acionador de solenóide integrado de controle serial-octal de 1 A com transistores de efeito de campo integrados (FETs). O projeto de referência inclui um regulador CC/CC buck integrado. Está incluído um software compatível com Windows que fornece uma interface gráfica de usuário (GUI) para explorar os recursos do MAX22514. Um cabo USB-A para micro-B é usado para conectar a placa de avaliação a um computador.

Mestre de canal duplo

Quando um mestre IO-Link de canal duplo é necessário, os projetistas podem recorrer ao transceptor MAX14819ATM+, que inclui dois canais auxiliares de entrada digital. Um enquadrador IO-Link integrado elimina a necessidade de UARTs externas, e o temporizador de ciclo integrado livra a MCU da necessidade de lidar com tarefas críticas de temporização. Este transceptor pode ser usado em combinação com os isoladores digitais MAX14931FAWE+ e MAX12930EASA+T. O MAX14931FAWE+ tem quatro canais para transmitir sinais digitais em um sentido. O MAX12930EASA+T tem dois canais para a transferência de dados. O kit de avaliação MAX14819EVKIT# está disponível para o MAX14819A e inclui os isoladores digitais MAX14931 e MAX12930 (Figura 6).

Diagrama do kit de avaliação do mestre IO-Link de canal duplo MAX14819EVKIT# da Analog Devices (clique para ampliar)Figura 6: O kit de avaliação do mestre IO-Link de canal duplo MAX14819EVKIT# inclui o transceptor MAX14819 e os isoladores digitais MAX12930 e MAX14931. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Conclusão

Para colher os benefícios do IIoT e da Indústria 4.0, os sensores e transdutores precisam ser implantados rapidamente e com boa relação custo-benefício. Para esse fim, o IO-Link fornece aos projetistas de sistemas de automação industrial uma abordagem padrão, confiável, eficiente e modular. Como mostrado, usando componentes prontos para uso, os projetistas podem usar o IO-Link para adicionar inteligência na borda para comissionamento, monitoramento e reconfiguração de sensores e atuadores.

Leitura recomendada

  1. Como projetar uma rede modular de sobreposição para a otimização do processamento de dados da indústria 4.0 no IIoT
DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff has been writing about power electronics, electronic components, and other technology topics for over 30 years. He started writing about power electronics as a Senior Editor at EETimes. He subsequently founded Powertechniques, a power electronics design magazine, and later founded Darnell Group, a global power electronics research and publishing firm. Among its activities, Darnell Group published PowerPulse.net, which provided daily news for the global power electronics engineering community. He is the author of a switch-mode power supply text book, titled “Power Supplies,” published by the Reston division of Prentice Hall.

Jeff also co-founded Jeta Power Systems, a maker of high-wattage switching power supplies, which was acquired by Computer Products. Jeff is also an inventor, having his name is on 17 U.S. patents in the fields of thermal energy harvesting and optical metamaterials and is an industry source and frequent speaker on global trends in power electronics. He has a Masters Degree in Quantitative Methods and Mathematics from the University of California.

About this publisher

DigiKey's North American Editors