Indo além da madeira compensada e dos pregos com o sistema de placa de montagem de chicotes elétricos da Panduit

By Pete Bartolik

Contributed By DigiKey's North American Editors

A criação de protótipos e a construção de chicotes elétricos podem muito bem ser rotuladas como o lado obscuro da engenharia elétrica — nenhum cliente deveria ter que vê-lo para se beneficiar dele.

Desde a manufatura e o setor aeroespacial, até as aplicações automotivas e de consumo, a montagem de chicotes elétricos é crucial para a segurança e a satisfação do cliente, mas geralmente depende de técnicas trabalhosas e ultrapassadas, como placas de montagem usando madeira compensada e pregos. Deve haver, e há, uma maneira melhor de fazer o trabalho.

Embora não haja estimativas precisas, é provável que bilhões de chicotes elétricos sejam fabricados a cada ano devido ao grande número de setores que dependem deles. O setor automotivo é, sem dúvida, o maior mercado, pois dezenas de milhões de veículos são fabricados anualmente, e cada um deles depende de vários chicotes elétricos, com a demanda acelerando com a crescente adoção de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e a mudança para veículos elétricos.

O mercado inteiro de chicotes elétricos foi estimado em US$ 95,5 bilhões em 2023, e deverá crescer a uma taxa anual composta de mais de 4% até 2032.Além do setor automotivo, outras aplicações que contribuem para a demanda de chicotes elétricos incluem instrumentação aérea e de espaçonaves, manufatura inteligente, eletrodomésticos, telecomunicações, medicina, vários sistemas de defesa e o crescimento geral de dispositivos e sistemas eletrônicos em todos os setores e mercados de consumo.

Esse crescimento está em risco devido a lacunas críticas na contratação. No setor de manufatura, embora a contratação agora exceda os níveis pré-pandêmicos, as empresas ainda enfrentam dificuldades substanciais para manter os funcionários existentes e atrair novos. Isso poderia resultar em mais da metade de um número estimado de 3,8 milhões de cargos não preenchidos entre 2024 e 2033, à medida que os fabricantes lutam para substituir cerca de 2,8 milhões de aposentados e preencher outras funções criadas devido ao crescimento.

Em muitos casos, as empresas estão buscando superar os problemas da força de trabalho com a adoção acelerada de tecnologias e processos digitais. No entanto, embora os produtores estejam utilizando ferramentas avançadas, como modelagem 3D e projeto assistido por computador, o processo de montagem do chicote elétrico ainda requer habilidades humanas para montar moldes de projetos usando pregos em blocos de madeira compensada.

Esses blocos forneceram uma superfície estável sobre a qual foi possível criar um projeto de chicote elétrico. Os pregos cravados na madeira compensada fornecem um guia físico para que os montadores direcionem os fios com precisão, apliquem os conectores e terminais necessários e unam o conjunto. Novos projetos geralmente exigem que se pegue uma placa de compensado no estoque e se inicie uma placa do zero. O resultado é a ineficiência, com os montadores tendo que substituir continuamente as placas.

Diminuindo um gargalo

Os custos de aquisição e armazenamento de compensado e pregos — e o impacto sobre a produtividade — representam inibidores recorrentes para os setores que se esforçam para acelerar o tempo de lançamento no mercado e melhorar sua pegada de sustentabilidade.

A Panduit, uma fornecedora de soluções físicas de infraestrutura elétrica e de rede em um amplo espectro de ambientes comerciais, oferece uma solução que, segundo ela, pode aumentar a produtividade no tempo de construção de chicotes elétricos em até 18%, reduzir o espaço de armazenamento em mais da metade e diminuir em até 65% os custos de layout e construção de placas para produtores de chicotes elétricos de grande variedade e baixo volume.

O sistema de placa para chicote elétrico Quick-Build da empresa, baseado em grades de ladrilho QB-Tile de 305 mm x 305 mm (12 pol. por 12 pol.) (Figura 1), é modular e reutilizável. Cada pacote inclui oito, que podem ser adicionados ou removidos conforme necessário para diferentes configurações de chicotes elétricos.

Imagem de um QB-Tile da PanduitFigura 1: um único QB-Tile que se conecta a outros para criar uma placa de montagem para atender às necessidades de uma configuração de chicote elétrico. (Fonte da imagem: Panduit)

Os ladrilhos podem ser instalados e reconfigurados em cima da madeira compensada com parafusos instalados pelo usuário, facilitando a reutilização da madeira compensada e reduzindo os custos de estoque e armazenamento. Ou os montadores podem evitar o uso de compensado com os conectores QB-CONN (cinco por pacote) que fornecem alinhamento preciso de um sistema de grade.

Acessórios reutilizáveis para roteamento

Depois que a grade estiver pronta, uma variedade de acessórios Quick-Build reutilizáveis giram e travam no lugar para proporcionar um roteamento rápido e flexibilidade de projetos, evitando a necessidade de pregos, encaixes ou métodos de fixação magnética. Esses acessórios podem ser facilmente reposicionados nos orifícios das grades de ladrilho para otimizar o layout do chicote elétrico.

Os pinos de montagem QB-MOUNT-L reposicionáveis (Figura 2) podem ser inseridos nos orifícios da grade de ladrilho e travados no lugar com um quarto de volta, fornecendo ancoragem para outros acessórios que podem ser girados conforme necessário para facilitar o processo de montagem.

Imagem do pino de montagem Quick-Build da PanduitFigura 2: um pino de montagem Quick-Build que é inserido em um ladrilho para fornecer uma ancoragem para outros acessórios Quick-Build. (Fonte da imagem: Panduit)

Esses pinos de montagem acomodam uma variedade de acessórios das placas Quick-Build da Panduit, incluindo:

  • Suportes de pregos simples, incluindo o QB-SN1-Q, que acomoda os pregos de placa de chicote elétrico HBN1-T de 1 polegada, bem como as versões de 2 e 3 polegadas, que são usados para criar caminhos e canais de divisão
  • Suportes para vários pregos, incluindo o QB-FN1-Q, que aceita de um a cinco pregos de 1 polegada, bem como versões de 2 e 3 polegadas
  • Suportes para as extremidades dos fios, incluindo o QB-WEH1012-Q (Figura 3), que comporta três fios de bitola de 10 a 12 AWG, com versões também disponíveis para fios de bitola 14 a 16 e 18 a 22 AWG

Imagem do suporte para as extremidades dos fios Quick-Board QB-WEH1012-Q da PanduitFigura 3: suporte para as extremidades dos fios Quick-Board QB-WEH1012-Q. (Fonte da imagem: Panduit)

Os pinos de montagem também acomodam plataformas de montagem, como a QB-BASE175-Q (Figura 4), que mede 44,45 mm x 44,45 mm (1,75 pol. x 1,75 pol.), e a QB-BASE120-Q, que mede 30,48 mm x 30,48 mm (1,2 pol. x 1,2 pol.). As plataformas permitem que os montadores encaixem acessórios tradicionais de placa de chicote elétrico, como retentores elásticos, pregos de placa de chicote elétrico, retentores de feixe, postes de canto, suportes para as extremidade dos fios, suportes para tiras interligadas e acessórios de teste fornecidos pelo usuário.

Imagem da plataforma de montagem QB-BASE175-Q da PanduitFigura 4: a plataforma de montagem QB-BASE175-Q fica no topo de um pino de montagem para configurar as divisões e os caminhos dos cabos, além de acomodar os acessórios tradicionais da placa de chicote elétrico e os acessórios de teste fornecidos pelo usuário. (Fonte da imagem: Panduit)

A Panduit também fornece kits de iniciante, incluindo o QB-KIT2 (Figura 5) com oito ladrilhos, 35 suportes, 10 suportes de cada para fios de bitola 10 a 12, 14 a 16 e 18 a 22 AWG, uma variedade de pregos de placa de montagem de 1, 2 e 3 polegadas, e outros acessórios.

Imagem do kit de iniciante QB-KIT2 da Panduit com oito ladrilhosFigura 5: o kit de iniciante QB-KIT2 com oito ladrilhos, 35 pinos de montagem e vários acessórios. (Fonte da imagem: Panduit)

Montagem da placa

Seja usando um kit de iniciante ou grades individuais e um suprimento de acessórios, a Panduit recomenda um layout seco de grades de ladrilho começando pelo canto inferior, ajustando o tamanho e o formato da placa para se adequar a um projeto específico de chicote elétrico.

Os montadores podem então colocar acessórios para orientar o roteamento dos fios no chicote elétrico. Esses acessórios podem ser facilmente movimentados pela placa para obter um layout ideal. Os acessórios elevam o chicote elétrico acima da placa, facilitando a aplicação de fixadores de cabos, etiquetas, proteção contra abrasão, fita ou isolamento.

Conclusão

O sistema Quick-Build da Panduit é uma solução versátil e eficiente para a fabricação de chicotes elétricos. Ele permite a criação mais flexível de placas de chicotes elétricos personalizadas, economizando tempo, espaço e custo de materiais. Além de melhorar a qualidade, a consistência e a produtividade da produção de chicotes elétricos, ele também ajuda as empresas a atingir as metas de sustentabilidade, reduzindo o uso e o armazenamento de compensados e pregos.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik

Pete Bartolik is a freelance writer who has researched and written about IT and OT issues and products for more than two decades. He previously was news editor of the IT management publication Computerworld, editor-in-chief of a monthly end-user computer magazine, and a reporter with a daily newspaper.

About this publisher

DigiKey's North American Editors