Telemática permite o diagnóstico de falhas em motores
Contributed By DigiKey's North American Editors
2022-09-14
Os motores a diesel são componentes críticos do sistema na maioria das aplicações que vão desde indústrias, mineração, saúde, construção, datacenters, bancos e serviços públicos. A ocorrência de falhas e o tempo de parada nos motores pode levar a um impacto monetário. Portanto, houve uma adoção crescente de soluções inteligentes de monitoramento para motores a diesel.
Por que a telemática é necessária para os motores?
Como o monitoramento e a manutenção de motores a diesel sempre foram manuais e no local, isso resulta em grandes perdas para indústrias, agências de locação e clientes devido à falta de dados relevantes. A telemática para motores a diesel garante um funcionamento ininterrupto.
A telemática proporciona visibilidade sobre vários parâmetros, tais como potência do motor, consumo de combustível, localização e horas de uso. A análise destes parâmetros pode ajudar a otimizar os cronogramas de manutenção e evitar interrupções no serviço do gerador. A telemática também pode apoiar análises adicionais através de software que fornece análises preditivas, alertas de usuários, despacho inteligente e muitos outros recursos valiosos. Com a ajuda dessas poderosas métricas, usuários e empresas podem criar economias significativas, ter um maior retorno sobre o investimento (ROI) e melhorar o atendimento ao cliente.
Dados de diagnóstico para motores
Os dispositivos telemáticos extraem os dados do sistema de diagnóstico na placa para fornecer informações valiosas sobre a saúde, desempenho e status das máquinas. As informações de diagnóstico incluem o consumo de combustível, o tempo de funcionamento do motor e o status da potência.
Tipicamente, os resultados destes dados chegam ao usuário em sistemas de software de fácil leitura, muitos dos quais podem ser acessados de qualquer dispositivo. Além de enviar dados on-line, as soluções telemáticas inteligentes enviam relatórios via SMS sobre eventos detectados (Figura 1). Alguns dos desafios que as soluções telemáticas podem resolver consistem em programar a manutenção e a recuperação de equipamentos roubados.
Figura 1: Alguns dos eventos que podem ser detectados e retransmitidos ao pessoal apropriado para ação, se necessário. (Fonte da imagem: iWave Systems)
Algumas razões pelas quais uma solução de monitoramento inteligente é necessária para os fabricantes de motores:
- Agiliza o desempenho através do monitoramento contínuo dos parâmetros vitais em todos os locais de implantação
- Melhora as decisões através de percepções precisas e detalhadas e análises em tempo real do desempenho dos motores a diesel
- Aumenta a satisfação do cliente, abordando proativamente as preocupações antes que elas se tornem problemas
- Alertas por SMS definidos pelo usuário para falhas no motor e uso indevido
- Classificação das informações (conhecimento da região / conhecimento do modelo / conhecimento do revendedor)
- Maior lucro através do rastreamento do consumo de combustível, roubo de combustível e uso não autorizado. Há também uma redução nos custos operacionais, pois não há dependência manual
Importância da robustez do hardware telemático
Os motores a diesel funcionam em condições difíceis e ambientes exigentes. Para rastrear motores eficazmente, os usuários precisam de uma solução telemática que seja construída para operar onde os motores estão localizados e trabalhar nas mesmas condições difíceis.
Para conectar aos motores, o hardware telemático está integrado com opções de conectividade como CAN, RS232 e RS485. Com base na área de instalação, há também diferentes opções de conectividade sem fio a serem consideradas, tais como LTE Cat-4, LTE Cat-M1 e Wi-Fi.
Um dispositivo robusto de telemática é projetado para ambientes externos agressivos comuns em aplicações industriais, de serviço pesado e utilitárias. O dispositivo telemático apresenta um gabinete exterior robusto que permite a instalação no lado de fora, enquanto suporta tremores e choques. O dispositivo é projetado de acordo com a norma internacional IP67 reforçada para resistir à intrusão de sólidos, poeira, contato acidental, frio e água.
Hardware iWave para monitoramento de motores a diesel
Nosso portfólio inovador de soluções telemáticas e pilhas de protocolos é projetado para trabalhar com qualquer motor para monitorar remotamente aspectos vitais e fornecer informações em tempo real sobre parâmetros importantes. O robusto dispositivo telemático da iWave Systems pode ser instalado junto com os sensores inteligentes nos motores a diesel que monitoram vários parâmetros tais como consumo de combustível, horas de funcionamento do motor a diesel, reabastecimento de combustível, saúde, tensão da bateria, nível de líquido de arrefecimento, pressão, temperatura e energia para uma operação sem interrupções.
Figura 2: Os sensores no motor a diesel enviam seus dados para o dispositivo telemático da iWave, que depois os retransmitem para a web para que os usuários tenham acesso. (Fonte da imagem: iWave Systems)
Os sensores comunicam-se com o dispositivo de gateway iWave que transmite estas leituras para um servidor ou para a nuvem através da Internet (Figura 2). Os sensores que monitoram os motores a diesel funcionam com a tecnologia sem fio 4G. Através de aplicações web e móveis interativas do usuário, os parâmetros do motor podem ser visualizados em tempo real e podem criar relatórios em qualquer lugar e a qualquer momento. Uma plataforma de monitoramento remoto permite que os usuários monitorem o equipamento 24 h × 7 dias em vários locais para enfrentar os desafios.
A pilha do protocolo SAE J1939 é usada para coletar os parâmetros dos motores a diesel. A iWave desenvolveu a pilha com base na norma ANSI C que suporta todas as especificações do protocolo SAE J1939 necessário para a coleta de dados de motores a diesel. A pilha funciona com um identificador CAN estendido de 29 bits com suporte a todas as taxas de transmissão padrões (100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps e 1000 kbps).
O dispositivo telemático de gateway com interface aos motores a diesel oferece os seguintes benefícios:
- Monitoramento de uma série de parâmetros importantes relacionados a motores
- Opção para adicionar sensores adicionais
- Armazenamento seguro de dados e capacidades analíticas
- Prevenção de roubos de combustível
- Monitoramento do tempo de funcionamento da máquina
- Registro do consumo e drenagem de combustível
- Balanço de combustível de emergência
A iWave oferece uma solução totalmente escalável para monitorar e diagnosticar todo o motor de qualquer lugar, a qualquer hora, assegurando ao usuário paz de espírito. Nossa tecnologia preditiva garante que seus geradores estejam em boas e saudáveis condições para funcionar ininterruptamente em caso de emergência e evitar roubos de combustível e quebra do gerador.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.