Padronização do USB Type-C® - Onde, quando e o quê?
2023-09-28
O advento do USB Type-C marcou um ponto de virada na conectividade. Esse conector compacto e reversível transformou a maneira como trocamos dados e alimentamos nossos dispositivos, oferecendo taxas de transferência de dados aceleradas e fornecimento de energia versátil.
No entanto, quando foi introduzido pela primeira vez em 2014, o USB Type-C tinha acabado de ser adicionado a um catálogo já diversificado de tipos de conectores, incluindo conectores de alimentação CC e até mesmo outras variantes de USB. Embora essa flexibilidade de conectores possa ser benéfica para os OEMs que projetam dispositivos eletrônicos, muitas vezes ela sobrecarrega os consumidores com uma infinidade de carregadores diferentes para alimentar cada dispositivo exclusivo que compram, contribuindo ainda mais para o aumento vertiginoso do lixo eletrônico. Então, o que pode ser feito?
A União Europeia (UE) tomou a primeira medida para mitigar a crescente crise do lixo eletrônico por meio de uma legislação futura que exige um carregador universal baseado na tecnologia USB Type-C. Este artigo explora ainda mais o impulso da UE em direção à padronização do USB Type-C, compreendendo sua importância, principais marcos e possíveis consequências. Para os OEMs que vendem para usuários finais na Europa e visam preparar proativamente seus produtos para o futuro, a transição para designs USB Type-C se torna essencial, especialmente se a padronização do USB Type-C eventualmente se estender a outras regiões e aplicações.
Onde a padronização do USB Type-C será implementada?
Como mencionado anteriormente, a UE será a primeira região do mundo a implementar a padronização do USB Type-C. Órgãos reguladores, como o Comitê Europeu de Padronização (CEN) e o Comitê Europeu de Padronização Eletrotécnica (CENELEC), têm trabalhado em estreita colaboração com os principais grupos e especialistas para estabelecer diretrizes abrangentes que garantam a segurança e a compatibilidade perfeita dos conectores, cabos e protocolos de fornecimento de energia USB Type-C.
Notavelmente, o USB Type-C surgiu como a opção mais viável para um receptáculo de carregamento universal porque o padrão de conector USB físico já havia obtido reconhecimento internacional por meio do CENELEC sob a norma europeia EN IEC 62680-1-3, enquanto o USB Power Delivery — ou fornecimento de energia — já havia sido delineado sob a EN IEC 62680-1-2. A Diretiva de Equipamentos de Rádio (RED) e a Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) são outros regulamentos existentes que ajudaram a moldar a padronização do USB Type-C.
Dada a vasta escala do mercado de dispositivos móveis, o Conselho e o Parlamento Europeu decidiram que a ação legislativa obrigatória ao nível da União, em oposição a medidas nacionais ou iniciativas voluntárias, era a única maneira de garantir a compatibilidade dos dispositivos, aumentar a conveniência do consumidor e reduzir o desperdício ambiental.
Quando a padronização entrará em vigor?
A marcha em direção à padronização do USB Type-C não está longe. A partir de 28 de dezembro de 2024, todos os dispositivos móveis disponíveis para venda na UE precisarão de uma porta de carregamento USB Type-C e deverão aderir às especificações do USB Power Delivery (PD). A partir de 28 de abril de 2026, os pré-requisitos do USB Type-C e PD serão expandidos para abranger também os laptops.
Figura 1: A padronização do USB Type-C chegará primeiro aos dispositivos móveis em 2024, seguida pelos laptops em 2026 (Fonte da imagem: Same Sky)
Quais dispositivos serão regulamentados?
Qualquer dispositivo eletrônico recarregável que utilize um cabo para fornecimento de energia de até 100 W será obrigado a apresentar um receptáculo USB Type-C. As categorias de dispositivos que serão afetadas pela proposta da Comissão até o final de 2024 incluem:
- Telefones celulares
- Tablets
- Câmeras digitais
- Fones de ouvido
- Fones de ouvido com microfone
- Consoles de videogame portáteis
- Alto-falantes portáteis
- Leitores de livro digital
- Teclados
- Mouse
- Sistemas de navegação portáteis
- Minifones de ouvido
- Laptops (a partir da primavera de 2026)
É importante observar que pode haver exceções para alguns dispositivos se forem muito compactos para acomodar um receptáculo USB Type-C. Isso pode incluir relógios inteligentes, rastreadores de saúde, dispositivos de cuidados pessoais e outros dispositivos vestíveis.
Além disso, até o final de 2025 e, posteriormente, a cada cinco anos, a Comissão avaliará periodicamente e informará se o mandato do carregador comum deve abranger dispositivos adicionais devido a rápidos avanços tecnológicos ou mudanças no mercado. Inicialmente, ao abordar dispositivos com fornecimento de energia de até 100 W, a UE reconhece a natureza evolutiva dos padrões USB. Foi feita uma emenda à diretriz original, reconhecendo o padrão USB PD atualizado do USB-IF, que agora se estende até 240 W. Os dispositivos dentro dessa nova faixa de potência de 240 W também serão considerados para possível inclusão no mandato.
Outras observações importantes
Embora a padronização do USB Type-C seja o principal objetivo da nova diretiva da UE, há algumas regras e objetivos secundários que merecem ser mencionados.
Desagregação
Um dos principais objetivos dessa diretiva é reduzir o lixo eletrônico por meio da implementação de um carregador universal para todos os dispositivos. O conceito de "desagregação" foi criado para oferecer aos consumidores a opção de comprar um novo dispositivo com ou sem um carregador. Inicialmente, a desagregação não será exigida, mas até o final de 2026, a Comissão deverá apresentar um relatório avaliando os efeitos da desagregação e determinando se ela deve se tornar um requisito obrigatório para os fabricantes. Além disso, todas as embalagens de produtos precisarão incorporar uma nova rotulagem para indicar claramente se um dispositivo de carregamento está incluído na compra ou não (Figura 2).
Figura 2: Proposta de rotulagem da embalagem para indicar se um dispositivo é fornecido com ou sem um carregador (Fonte da imagem: Same Sky)
Carregamento sem fio
Até o final de 2024, a Comissão também terá a incumbência de solicitar às organizações de normas da UE que formulem interfaces e protocolos de carregamento unificados para o carregamento sem fio. No entanto, a diretriz inicial se refere principalmente ao carregamento cabeado via USB Type-C.
Especificações de carregamento
Juntamente com a rotulagem de "desagregação" mostrada na Figura 2 acima, os detalhes sobre os recursos de carregamento e os dispositivos de carregamento compatíveis devem ser incluídos nos manuais do usuário e na embalagem, conforme mostrado na Figura 3.
Figura 3: A rotulagem deve indicar a potência mínima (XX) exigida pelo produto final para carregar e a potência máxima (YY) exigida pelo produto final para atingir a velocidade máxima de carregamento (Fonte da imagem: Same Sky)
Olhando para o futuro
A jornada rumo à padronização parece promissora, mas não será isenta de desafios. Os fabricantes podem encontrar dificuldades ao se adaptarem a esses novos requisitos, e a aplicação pode ser difícil. Olhando para o futuro, a evolução contínua da tecnologia USB provavelmente introduzirá mais avanços, exigindo flexibilidade e cooperação contínuas da UE.
Além disso, as iniciativas da UE podem ser apenas a etapa inicial da adoção global do USB Type-C. A Índia, atualmente o segundo maior mercado de smartphones do mundo, já programou o USB Type-C para ser sua porta de carregamento universal até março de 2025. Vários senadores dos EUA também começaram a defender uma legislação que espelhe os esforços da UE para padronizar o USB Type-C.
À medida que a UE navega pela padronização do USB Type-C, ela estabelece a base para um futuro em que a conectividade sem esforço se torna o padrão, enriquecendo a vida das pessoas, impulsionando os setores e protegendo o meio ambiente. A Same Sky está pronta com uma seleção abrangente de conectores USB Type-C, cabos e receptáculos USB Type-C somente para alimentação, prontos para enfrentar os desafios da padronização da UE.
Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.