Use a isolação para preservar a precisão e aprimorar o desempenho da aquisição de dados

By Bill Schweber

Contributed By DigiKey's North American Editors

À medida que a inteligência migra para a borda buscando resolver problemas novos e complexos, torna-se cada vez mais importante garantir a confiabilidade, a precisão e o desempenho da aquisição de dados (DAQ). Isso exige que os projetistas forneçam uma cadeia de sinais de precisão que isole o sinal adquirido do processador do sistema.

Garantir a isolação em uma cadeia de medição de sinal analógico de precisão é uma tarefa desafiadora. É necessária uma atenção cuidadosa aos detalhes para manter o desempenho da cadeia de sinais, apesar dos fatores que corrompem o sinal e do inevitável desvio de temperatura. Para muitos projetistas, pode ser útil entender melhor os problemas envolvidos antes de selecionar e usar a tecnologia de isolação adequada.

Este artigo discute as várias questões associadas ao desenvolvimento e à otimização de um sistema DAQ isolado de alto nível, em que a designação "alto nível" abrange atributos de precisão, integridade do sinal e consistência. Em seguida, apresenta as soluções de cadeia de sinais DAQ da Analog Devices e mostra como elas podem ser usadas para formar esse sistema.

Otimização de cada bloco funcional

Um sistema DAQ típico consiste em uma série de blocos funcionais, que permitem que o sinal passe do sistema físico por meio de um sensor. A partir daí, segue para um front-end analógico (AFE) para condicionamento do sinal, um conversor analógico-digital (ADC) para digitalização e, em seguida, uma leitura baseada em computador ou um controlador (que pode variar de um microcontrolador a um sistema muito maior) (Figura 1).

Imagem da cadeia de sinais linear do sistema DAQFigura 1: um sistema DAQ consiste em uma cadeia de sinais linear e bem definida do sistema físico medido e do sensor até o processador host. (Fonte da imagem: Bill Schweber)

A precisão e a exatidão do DAQ começam com a seleção dos componentes de condicionamento de sinal front-end, especialmente o pré-amplificador do transdutor. O funcionamento com baixo ruído está entre os muitos fatores críticos para essa função, pois é difícil reduzir o ruído interno posteriormente no projeto, que acabará sendo amplificado junto com o sinal desejado. Uma relação sinal-ruído (SNR) de referência é estabelecida aqui e, inevitavelmente, será ainda mais degradada à medida que o sinal passa por estágios adicionais.

Por esse motivo, os AFEs geralmente usam um amplificador operacional de função única (op amp) otimizado contra ruído. Uma boa opção de pré-amplificador front-end é o ADA4627-1BRZ-R7 da Analog Devices, um amplificador operacional JFET de 30 V (±15 V de alimentação dupla), alta velocidade, baixo ruído e baixa corrente de polarização. Entre suas várias especificações otimizadas para sensores, ele apresenta uma baixa tensão de offset de 200 µV (máximo), um desvio de offset de 1 μV/°C (típico) e uma corrente de polarização de entrada de 5 picoamperes (pA) (máximo). A especificação crítica de ruído de tensão é de 6,1 nV por raiz de hertz (nV/√Hz) a 1 quilohertz (kHz) (Figura 2).

Gráfico do ruído de tensão do amplificador operacional JFET ADA4627 da Analog DevicesFigura 2: o amplificador operacional JFET ADA4627 apresenta um ruído de tensão de 6,1 nV/√Hz (1 kHz). (Fonte da imagem: Analog Devices)

A isolação traz vários benefícios

Depois que o sinal tiver sido amplificado e digitalizado, a próxima etapa é estabelecer a isolação galvânica entre o sinal e a seção digital do sistema e o processador associado. Há três motivos principais para essa etapa:

  1. Redução de ruído e interferência: a isolação galvânica pode eliminar variações de tensão de modo comum, loops de terra e interferência eletromagnética (EMI). Ela também evita que fontes externas de ruído corrompam o sinal adquirido, garantindo medições mais limpas e precisas.
  2. Eliminação do loop de terra: os loops de terra podem introduzir diferenciais de tensão que distorcem o sinal medido. A isolação interrompe o caminho do loop de terra, removendo assim a interferência causada pela variação dos potenciais de terra e melhorando a precisão da medição.
  3. Segurança e proteção: as barreiras de isolação oferecem segurança elétrica, evitando que picos, transientes ou surtos de tensão perigosos atinjam componentes de medição sensíveis. Isso protege o circuito de medição e os dispositivos conectados, garantindo uma operação segura e confiável. Além disso, essas barreiras eliminam o risco elétrico para os usuários se o sensor de baixo nível tocar, mesmo que brevemente, uma linha de alta tensão ou de corrente alternada.

Há várias técnicas disponíveis para implementar a isolação de sinais digitais com base em princípios magnéticos, ópticos, capacitivos e até mesmo de RF. A Analog Devices oferece uma família de soluções de alto desempenho, incluindo o isolador digital de cinco canais ADUM152N1BRZ-RL7 baseado em sua tecnologia proprietária iCoupler (Figura 3).

Diagrama do isolador digital de cinco canais ADuM152N da Analog DevicesFigura 3: o isolador digital de cinco canais ADuM152N usa uma implementação proprietária de acoplamento magnético para obter alto desempenho. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Esses isoladores combinam circuitos CMOS de alta velocidade e tecnologia monolítica de transformador de núcleo de ar. Para garantir um desempenho compatível com as necessidades dos links digitais de alta velocidade, o atraso máximo de propagação é de 13 nanossegundos (ns), com uma distorção de largura de pulso inferior a 4,5 ns a 5 V e a correspondência de canal a canal do atraso de propagação é reduzida em 4,0 ns (máximo). Uma versão semelhante de dois canais, o ADUM120N1BRZ-RL7, está disponível para que o número total de canais isolados possa ser combinado com a largura do barramento.

Esses isoladores são otimizados para desempenho em alta velocidade com uma taxa de dados garantida de 150 megabits por segundo (Mbits/s). Eles oferecem uma alta imunidade a transientes de modo comum (CMTI) de 100 kV por microssegundo (kV/μs), suportam uma tensão nominal de 3 kV de raiz quadrada média (rms) e cumprem todas as exigências regulatórias pertinentes.

A isolação do sinal é apenas parte da história geral da isolação. Todos as trilhas de alimentação CC do sistema DAQ também devem ser isoladas. Na maioria das vezes, isso é feito usando um transformador como elemento de isolação.

Se a fonte de alimentação primária já for CA, ela passará pelo transformador e, em seguida, será retificada e regulada; se a fonte de alimentação for CC, ela deverá primeiro ser transformada em uma forma de onda CA. Isso é bastante simplificado com o uso de componentes como o LT3999, um controlador CC/CC de baixo ruído, 1 ampere (A), 50 kHz a 1 megahertz (MHz).

Um sistema DAQ completo e de alto desempenho requer componentes centrais e periféricos adicionais. Seu projeto e disposição devem garantir a medição precisa e a integridade dos dados. Além dos amplificadores e das barreiras de isolação, uma cadeia de sinais de precisão normalmente inclui elementos de filtragem, um ADC de alta resolução e comutadores. Esses componentes se combinam para eliminar o ruído, minimizar a interferência e fornecer uma representação precisa do sinal.

Juntando tudo

Um exemplo de uma cadeia de sinais isolada que usa esses componentes-chave é a ADSKPMB10-EV-FMCZ, uma plataforma de precisão que implementa um sistema DAQ de canal único, totalmente isolado e de baixa latência (Figura 4). Essa solução combina um amplificador de instrumentação de ganho programável (PGIA) para condicionamento de sinal a fim de atender as sensibilidades das várias interfaces de sensores com isolação digital e de alimentação em uma placa compacta.

Diagrama da plataforma de precisão ADKSPMB10-EV-FMCZ da Analog Devices (clique para ampliar)Figura 4: a ADKSPMB10-EV-FMCZ é uma plataforma de precisão que implementa um sistema DAQ de canal único, totalmente isolada e de baixa latência. Uma placa de interposição de PMOD para FMC (bloco central) fornece isolação e outras funções. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Para teste, ela é configurada como uma solução de várias placas que consiste na ADSKPMB10-EV-FMCZ em um fator de forma PMOD (Figura 5) junto com a placa de interface da plataforma de demonstração do sistema (SDP) EVAL-SDP-CH1Z. Entre essas duas placas há uma placa de interposição PMOD para FMC totalmente isolada.

Imagem da ADSKPMB10-EV-FMCZ (esquerda) e da placa de interposição PMOD para FMC (direita) da Analog DevicesFigura 5: a ADSKPMB10-EV-FMCZ (à esquerda) se conecta à placa de interface SDP (não mostrada) por meio da placa de interposição PMOD para FMMC (à direita). A zona de divisão vertical na placa de interposição mostra onde a barreira de isolação é implementada. (Fonte da imagem: Analog Devices)

A ADSKPMB10-EV-FMCZ apresenta um PGIA discreto construído usando o amplificador operacional ADA4627-1. O PGIA tem a alta impedância de entrada necessária para suportar a interface direta com uma variedade de sensores. O módulo também apresenta uma rede de resistores de precisão quádruplos combinados para ajuste de ganho, um multiplexador de quatro canais e um conversor ADC amplificador totalmente diferencial para o ADAQ4003. O ADAQ4003 é um subsistema ADC e DAQ de 18 bits e 2 mega-amostras por segundo (MSPS) implementado como um μModule.

Esse módulo é mais do que apenas um ADC de alta resolução. Várias técnicas de redução de ruído estão incorporadas no ADAQ4003 para permitir a captura de sinais de alta fidelidade. Por exemplo, um filtro resistor-capacitor (RC) passa-baixa de polo único é colocado entre a saída do controlados ADC e as entradas do ADC dentro do μModule para eliminar o ruído de alta frequência e reduzir os "retornos" de carga da entrada do ADC interno.

Além disso, o layout do μModule garante que os caminhos analógicos e digitais sejam separados para evitar o cruzamento e minimizar o ruído emitido.

A placa de interposição PMOD para FMC totalmente isolada inclui o controlador CC/CC LT3999, os isoladores digitais de cinco e dois canais, um regulador de baixo ruído e baixa queda de tensão (LDO) e um LDO de ruído ultrabaixo. A placa de interposição funciona como uma ponte e se conecta à placa de interface SDP.

A placa de interface SDP realiza o processamento, o gerenciamento e a conectividade pós-aquisição. Essa placa tem um conector FMC de 160 pinos, uma fonte de alimentação de 12 VCC que é regulada e particionada para as outras placas, um processador Blackfin com segurança por hardware para proteção de código e conteúdo, uma porta USB e um FPGA Spartan-6.

A prova está no desempenho

Avaliar o desempenho de um sistema DAQ de precisão não é um processo trivial, pois a instrumentação, o arranjo de testes e as métricas são fundamentais. Embora muitos parâmetros dinâmicos estejam correlacionados ao desempenho dos sistemas DAQ, os mais reveladores são a faixa dinâmica, a relação sinal-ruído (SNR) e a distorção harmônica total (THD).

A faixa dinâmica é o intervalo entre o ruído de fundo de um dispositivo e seu nível máximo de saída especificado.

A faixa dinâmica típica desse projeto, de 93 decibéis (dB) na maior configuração de ganho e de 100 dB na menor configuração de ganho, é impressionante (Figura 6). O aumento da taxa de sobreamostragem para um fator de 1024× melhora ainda mais a medição, atingindo um máximo de 123 dB e 130 dB, respectivamente.

Gráfico da faixa dinâmica de 100 dB do circuito completo e da cadeia de sinaisFigura 6: a faixa dinâmica de aproximadamente 100 dB do circuito completo e da cadeia de sinais, dependendo do ganho e de outras configurações, indica um sistema DAQ de alto desempenho. (Fonte da imagem: Analog Devices)

SNR é a razão entre a amplitude do sinal rms e o valor médio da raiz quadrada da soma (RSS) de todos os outros componentes espectrais, excluindo harmônicos e CC. THD é a razão entre o valor rms do sinal fundamental e o valor médio do RSS de seus harmônicos.

A SNR e a THD desse projeto são claramente de alto desempenho, pois a cadeia de sinais atinge uma SNR máxima de 98 dB (Figura 7 (esquerda)) e uma THD de -118 dB (Figura 7 (direita)), dependendo das configurações de ganho.

Gráficos de SNR alta (esquerda) e THD baixa (direita) (clique para ampliar)Figura 7: juntamente com a faixa dinâmica, a alta SNR (esquerda) e a baixa THD (direita) fornecem evidências tangíveis do desempenho superior do DAQ com foco analógico. (Fonte da imagem: Analog Devices)

Conclusão

Projetar e implementar uma cadeia de sinais de precisão isolada que preserve a precisão, minimize o ruído e a interferência e garanta a integridade dos dados é uma tarefa importante do projeto e implementação. Felizmente, isso pode ser feito por meio do uso criterioso de amplificação de precisão, técnicas de isolação, módulos e ADCs de alta resolução e gerenciamento de energia de baixo ruído para permitir medições precisas, mesmo em ambientes eletricamente desafiadores. Isso é possível graças ao uso de componentes avançados da Analog Devices, desde amplificadores operacionais básicos até dispositivos de isolação avançados, com o suporte das funções periféricas necessárias, juntamente com fichas técnicas detalhadas e diretrizes de aplicação.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber is an electronics engineer who has written three textbooks on electronic communications systems, as well as hundreds of technical articles, opinion columns, and product features. In past roles, he worked as a technical web-site manager for multiple topic-specific sites for EE Times, as well as both the Executive Editor and Analog Editor at EDN.

At Analog Devices, Inc. (a leading vendor of analog and mixed-signal ICs), Bill was in marketing communications (public relations); as a result, he has been on both sides of the technical PR function, presenting company products, stories, and messages to the media and also as the recipient of these.

Prior to the MarCom role at Analog, Bill was associate editor of their respected technical journal, and also worked in their product marketing and applications engineering groups. Before those roles, Bill was at Instron Corp., doing hands-on analog- and power-circuit design and systems integration for materials-testing machine controls.

He has an MSEE (Univ. of Mass) and BSEE (Columbia Univ.), is a Registered Professional Engineer, and holds an Advanced Class amateur radio license. Bill has also planned, written, and presented on-line courses on a variety of engineering topics, including MOSFET basics, ADC selection, and driving LEDs.

About this publisher

DigiKey's North American Editors