DigiKey e NI: dois líderes contribuem para uma engenharia melhor

A maioria dos engenheiros eletricistas e eletrônicos sabem que a DigiKey é uma das primeiras empresas a ser lembrada, quando o assunto é adquirir peças para projetos maiores e mais recentes, seja isso um projeto simples ou para executar uma produção completa mais tarde. Independentemente de qual estágio você está, sempre há uma noção de que a DigiKey está “na sua retaguarda”.

De forma semelhante, engenheiros e empreendedores sabem que a National Instruments, agora NI, sempre está lá para apoiar seus projetos do estado da arte, porque — desde o princípio — a NI está na vanguarda da tecnologia de aquisição de dados, teste e medição. Tanto que rapidamente se tornou uma líder mundial na produção de equipamento de teste automatizado (ATE) e software de instrumentação virtual. Aplicações comuns incluem aquisição de dados, controle de instrumentação e sistema de visão. Setores tão diversos quanto o automotivo, aeroespacial e defesa, equipamentos industriais, fabricação de semicondutores e dispositivos médicos contam com a abordagem conectada por software da NI para o sucesso deles.

Atualmente, a NI é fundamental em áreas como rádio definido por software (SDR), 5G e “Big Analog Data”. De fato, a NI pode tornar-se conhecida por ter cunhado o termo Big Analog Data, devido a sua história de gestão de quantidades enormes de dados adquiridos para ajudar engenheiros a encontrar falhas e melhorar projetos.

Tudo isso é para introduzir a ótima notícia de que a NI juntou-se a família de fabricantes da DigiKey. Agora, a DigiKey é uma fonte para as soluções de medições e teste da NI, assim como os cabos de conexão e conectores e interconexões.

Grandes empresas, juntas são a esperança da engenharia

A razão desta empolgação é porque ambas empresas focam em engenharia e engenheiros, nunca deixando de acreditar, ou esquecer, que o que fazem mudam as vidas das pessoas. A DigiKey, por exemplo, fez sua parte no começo da pandemia de COVID-19 ao colaborar com a Universidade de Minnesota no projeto rápido e na disponibilidade de um ventilador básico e simples que poderia ser fabricado de forma rápida e barata para ajudar na respiração de pacientes.

Dando ênfase ao poder e realidade pessoal da engenharia, a NI vem trabalhando com o Washington Post Brand Studio (WP BrandStudio) para contar uma série de histórias sob o nome de “Engineering Hope.” Um conto particularmente comovente enfoca num engenheiro da NI, David Yi e uma empresa cliente da NI, Berlin Heart. A história também envolve dois engenheiros da Berlin Heart — Oliver Peters em pesquisa e desenvolvimento, e Matti Elsner no departamento de testes.

Quando David começou na NI, um dos primeiros clientes que ele deu suporte foi a Berlin Heart. Naquele momento, David, Oliver e Matti não tinham ideia de como a vida deles se tornaria interligadas pelo trabalho que estavam realizando.

Em 2014, David e sua esposa deram as boas-vindas a uma bebê, Elena, ao mundo (Figura 1). Tudo parecia normal até que na idade de somente cinco meses, Elena de repente entrou em colapso e os pais dela tiveram que realizar uma reanimação até os paramédicos chegarem para correr com ela ao hospital local, de onde ela foi levada para o centro cardiológico de Berlin.

Figura 1: Elena nasceu em 2014, mas após apenas cinco meses foi diagnosticada com uma doença cardíaca grave e pouca chance de se recuperar sozinha. (Fonte da imagem: NI)

Descobriu-se que Elena tinha uma doença cardíaca grave e havia pouca chance dela se recuperar sozinha. Para manter Elena viva por tempo suficiente para o coração dela se desenvolver, foi necessário usar um dispositivo externo conectado diretamente ao coração dela. O sistema em questão foi chamado de EXCOR Pediatric da — você adivinhou — Berlin Heart. Foi projetado por Oliver Peters e testado por Matti Elsner.

Como David disse no vídeo Hope for the Next Generation, se a única coisa que mantem a pessoa que ama viva é uma máquina, você quer ter certeza que isso é tão a prova de falha quanto for possível. Ao descobrir da experiência pessoal, a importância da confiabilidade e qualidade num dispositivo tão crítico, o EXCOR deu a ele uma perspectiva diferente no seu dia-a-dia de trabalho.

Primeiras ofertas da NI

A história do David é notável e, sem dúvida, ainda se repete com frequência. Quantos engenheiros sentam próximos a uma cama de hospital ou num avião e são avisados de algo que eles tiveram participação no projeto? Muitos, com certeza, especialmente quando essa empresa é bem conhecida por sua qualidade e confiabilidade como a NI.

As primeiras ofertas da NI a partir da DigiKey atestam essa qualidade e confiabilidade. Por exemplo, o módulo de placa de aquisição de dados USB-6525 779640-01 é um dispositivo de E/S digital, portátil e pequeno (Figura 2). Ele apresenta oito entradas isoladas opticamente de canal a canal (± 60 volts CC), oito saídas de relé de estado sólido isoladas opticamente de canal a canal (60 volts CC/30 Vrmsmáx.), um contador de eventos de 32 bits, uma interface de barramento USB de velocidade máxima 12 megabits por segundo (Mbit/s) e conectores removíveis embutidos para fácil conectividade.

Figura 2: O módulo de aquisição de dados USB-6525 NI 779640-01 possui oito entradas isoladas opticamente de canal a canal e oito saídas de relé de estado sólido isoladas opticamente de canal a canal. (Fonte da imagem: NI)

De modo similar, as ofertas de barramento de interface de uso geral da NI (GPIB) e de comunicações incluem módulos como o dispositivo de controle de instrumento PCIe-GPIB+ 780936-01 que oferece uma combinação única de um analisador e um controlador IEEE-488 numa placa PCle (Figura 3).

Figura 3: o dispositivo de controle de instrumento 780936-01 PCIe-GPIB+ da NI oferece uma combinação única de um analisador e um controlador IEEE-488 numa placa PCle. (Fonte da imagem: NI)

Ao conectar num slot PCIe de um computador, esse dispositivo permite que instrumentos sejam facilmente integrados ao sistema via GPIB, além de permitir aos usuários solucionar problemas de hardware e software relacionados ao GPIB.

Conclusão

A DigiKey e a NI compartilham de valores comuns com respeito à qualidade e confiabilidade, assim como enxergam seus papéis com respeito a ajudar engenheiros a obterem sucesso em seus esforços. Conforme David Yi, Oliver Peters, e Matti Elsner podem atestar, esses atributos são importantes para sistemas críticos de segurança e de missão sob os quais dependem as vidas humanas. Para os engenheiros que projetam esses sistemas, a NI é renomada no fornecimento de sistemas e produtos de teste de conectividade de alta qualidade e alta confiabilidade. A DigiKey orgulha-se, sem dúvida, em dar suporte com um distribuidor, assim como eu estou empolgado em vê-los juntos.

About this author

Image of Max Maxfield

Clive "Max" Maxfield received his BSc in Control Engineering in 1980 from Sheffield Hallam University, England and began his career as a designer of central processing units (CPUs) for mainframe computers. Over the years, Max has designed everything from silicon chips to circuit boards and from brainwave amplifiers to steampunk Prognostication Engines (don't ask). He has also been at the forefront of Electronic Design Automation (EDA) for more than 30 years.

Max is the author and/or co-author of a number of books, including Designus Maximus Unleashed (banned in Alabama), Bebop to the Boolean Boogie (An Unconventional Guide to Electronics), EDA: Where Electronics Begins, FPGAs: Instant Access, and How Computers Do Math. Check out his “Max’s Cool Beans” blog at www.CliveMaxfield.com

More posts by Max Maxfield
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum