The Role of Pulse Width Modulation in Electronics
Publish Date: 2025-12-05
A discussion of the basics of Pulse Width Modulation (PWM) as a power-control technique and some of the applications it’s used in.
Webinar – How to Defeat Heat in Your Design with DC Fans
When designing consumer electronics, industrial systems, or embedded devices, managing heat is critical. Forced air cooling can be critical in product success.
Axial Fans Propel the Shift from AC to EC Motors
Advanced EC motors and axial fans from ebm-papst drive energy-efficient innovations in ventilation and cooling solutions.
Thermoelectric Generators: What They Are and How They Work
Publish Date: 2025-09-03
Thermoelectric generator modules (often called TEGs) work by turning temperature differences into electrical voltage, or the other way around.
Ultra-Soft Thermal Pads for Heat Management Applications
Publish Date: 2025-07-16
Ultra-soft thermal pads improve server cooling efficiency by enhancing heat transfer, reducing thermal resistance, and protecting sensitive components.
The Hidden Trick to Size Heat Sinks for Modern Technology
Every electronic component in a device produces heat. To avoid “bricking” designs, engineers must ensure every component operates at a safe temperature.
Compreendendo a dinâmica computacional de fluidos em engenharia elétrica
Publish Date: 2025-01-03
O gerenciamento dos sistemas de transferência de calor e resfriamento é crucial para garantir a confiabilidade e a eficiência. A CFD pode agora ser utilizada como uma abordagem de modelagem precisa e realista.
Soluções de gerenciamento térmico de placas embarcadas
Publish Date: 2024-09-05
As técnicas de gerenciamento térmico são essenciais para manter os dispositivos em condições operacionais ideais. Os avanços da eletrônica impulsionaram tecnologias inovadoras.
The Chemistry of Heatsinks
Explore the essential role of heat sinks in electronics, from their materials and design considerations to their impact on device performance and longevity.
Entendendo os desafios térmicos nas aplicações de carregamento de veículos elétricos
Publish Date: 2024-03-13
À medida que os VEs emergem como o modo de transporte dominante, fatores como a autonomia da bateria e as taxas de carregamento mais rápidas desempenharão papéis fundamentais na economia global.
Resfriamento de alto desempenho: Como as ventoinhas diagonais compactas estão mudando o jogo
Publish Date: 2024-02-08
As ventoinhas axiais compactas com características de ventoinha centrífuga são uma inovação no gerenciamento térmico.
Uma novidade para implementar um monitoramento de temperatura preciso, compacto e de baixa potência
Publish Date: 2023-10-18
Como usar um CI desenvolvido especificamente com termistores de coeficiente de temperatura positivo para monitoramento de temperatura preciso, compacto e de baixo consumo de energia.
DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade
DigiKey is partnering with GroupGets to help startups GetMade! This partnership will help startups who have fallen short of a successful crowdfunding campaign.
Common Methods to Protect Electronics Projects from Water and Dust
This article discusses various methods to water- and dust-proof electronics projects to protect them against taking damage from the environment.
Não se esqueça dos materiais de interface térmica
Publish Date: 2023-05-02
Um Material de Interface Térmica (TIM) é de extrema importância para proporcionar um desempenho ideal para ventoinhas, dissipadores de calor e dispositivos Peltier.
Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on DigiKey's Website
Finding an equivalent to an obsolete part can be difficult. However, DigiKey’s website has tools to help find crosses to parts quickly and easily.
Fan-Driven, Forced-Air Cooling: Push Air In Or Pull It Out?
Using fans for cooling electronics is a standard technique, but should they push air in or pull it out of the assembly they are cooling?
Como implantar rapidamente aplicações de aprendizagem de máquinas prontas para a borda
Publish Date: 2022-08-04
A implementação da aprendizagem da máquina na borda foi grandemente simplificada pelo MCU Crossover i.MX RT1170 da NXP e ferramentas de software e placas associadas.
Como selecionar e aplicar conversores CC/CC montados em placas em sistemas médicos
Publish Date: 2022-06-28
Use o conversor CC/CC certo, pronto para uso, para acelerar o projeto da fonte de alimentação do sistema médico enquanto atende às necessidades do operador, do paciente e da segurança do sistema.
Um esboço dos princípios básicos de operação das ventoinhas axiais e centrífugas, suas aplicações e usos comuns, e suas vantagens e desvantagens.