Leveraging Digital Twins for Technology Design and Manufacturing
Digital twins integrate simulation with machine learning and data analytics to let engineers test, refine, and perfect designs.
Cultivated Meat Technologies and Efficiencies
New meat substitutes and other so-called alternative proteins are being introduced all the time. Automation is core to their manufacture.
The Cautionary Tale of Loran and LoRaWAN
LoRaWAN is a high-efficiency communication technology akin to a kind of low-data long-range Wi-Fi for IoT devices.
Simplificando o fornecimento de cabos de fibra óptica
Publish Date: 2024-02-22
Os cabos de fibra óptica oferecem largura de banda superior, interferência eletromagnética reduzida e segurança de dados aprimorada para aplicações industriais.
Tecnologias de identificação de dispositivos únicos automatizam a identificação médica e a leitura dos códigos de barras
Publish Date: 2023-10-26
A regra do Sistema de Identificação de Dispositivos Únicos da FDA dos EUA melhora a segurança do paciente ao fornecer uma maneira consistente de rastrear e identificar todos os dispositivos médicos.
Como a robótica SCARA, de seis eixos e cartesiana de pick-and-place otimiza e agiliza os processos de fabricação de produtos eletrônicos
Publish Date: 2023-07-12
Chips fabricados, componentes e produtos eletrônicos totalmente montados são de alto valor e, portanto, justificam investimentos em tecnologias de automação.
Problemas de Escassez de Água Resolvidos com Irrigação Agrícola Avançada
Publish Date: 2023-03-23
Os controles da irrigação agrícola têm se tornado cada vez mais sofisticados. Muitos produtores substituíram os sistemas tradicionais por componentes avançados.
A robótica na fabricação automotiva de hoje
Publish Date: 2023-03-14
A grande maioria dos centros de fabricação automotiva emprega robótica. Assim como nos automóveis, eles podem justificar investimentos em plantas que podem não gerar retorno sobre o investimento durante anos.
Projetos de componentes para satisfazer as normas de segurança funcional
Publish Date: 2022-12-15
A segurança é uma prioridade máxima nas aplicações industriais para proteger os funcionários e equipamentos, exigindo máquinas automatizadas para satisfazer as exigências de segurança funcional.
Noções básicas de intertravamentos de segurança
Publish Date: 2022-11-10
Manter o pessoal da fábrica seguro exige que eles estejam protegidos contra ameaças mecânicas a lesões corporais. Este campo é chamado de redução de risco industrial.
Programação de CLPs: Um resumo técnico com exemplos da Siemens
Publish Date: 2022-05-25
Com a quarta revolução industrial e a indústria 4.0, a automação abrangente e inteligente é definida por controles avançados, monitoramento e diagnóstico.
Sinalização visual para o gerenciamento informado de linhas de produção
Publish Date: 2022-04-20
Os componentes de sinalização visual comunicam, de forma rápida e eficiente, os dados da máquina e outras informações acionáveis ao pessoal através de luzes ou outros meios visuais.
Com a quarta revolução industrial e a indústria 4.0, a automação abrangente e inteligente é definida por controles avançados, monitoramento e diagnóstico.
The various connectors used to join cables and components in industrial automation must transmit all power and data-signal streams carried over the cables.
Today’s automation components are routinely designed to avoid noise by protecting signals from the electromagnetic environment.
Variable frequency drives (VFDs) precisely power various electric-motor types in automated machinery. Also discussed are cables designed for VFDs.
EtherCAT uses the telegram structure of Ethernet data to establish a primary and its relationship with secondary sensors and actuators on the factory floor.
M12 connectors are a round cable-termination option used to connect components to systems in automated machinery.
IO Link is a single-drop digital communication interface (SDCI) to network small sensors and actuators to IO-Link controller hubs or primaries.
How to resolve the two main types of power-quality problems arising from within equipment, noise and harmonic disturbances.